This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:ADS131M08计量学支持

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111025/ads131m06-ads131m08-meterology-support

器件型号:ADS131M06
主题中讨论的其他器件: ADS131M08

您好、先生、

我想测量计量计量学项目的以下参数。

1)存在中性点时的电压(L1-N、L2-N、L3-N、N-PE)

2)电压(L1-PE、L2-PE、L3-PE)-当没有中性点时。

我正在寻找组合解决方案、在施加电压时、我可以测量这两个电压。

目前、我已经使用 ADS131M06为选项2和3通道进行了原型设计)。

使用 ADS131M08 ADC、我想测量所有7通道测量。

您能帮助我们如何测量它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好!

    让我在几天内回复您并给出答案。 当中立人员缺席时、我没有太多经验、因此我必须向团队提问。

    谢谢、

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好!

    因此、我不会做出任何不正确的假设、PE 代表什么?

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PE 表示保护接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PE 表示保护接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好!

    小更新、过去几周有几位成员不在办公室、因此我们现在可以与他们合作。  

    当您谈论系统时、是否需要在两种情况下都使用相同的硬件和 SW/FW? 或者、是否可以使用 相同的布局来组装和取消装配电路板上的不同组件、具体取决于系统。  

    谢谢、

    Cole