This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ads1299单次触发模式

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111821/ads1299-ads1299-single-shot-mode

器件型号:ADS1299

尊敬的 TI:

ads1299单次触发模式噪声是否与所附图片的正常模式结果相符合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噪音表是在下列情况下获得的─  

    "总结了使用5V 模拟电源时的 ADS1299-x 噪声性能。 这些数据代表 TA =+25°C 时的典型噪声性能 显示的数据是对来自多个器件的读数求平均值的结果、在输入短接在一起的情况下进行测量。 至少使用1000个连续读数来计算每个读数的 RMS 和峰峰值噪声。"

    它是在连续模式下采集的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chienchun、

    问题1,

    单次触发模式和连续模式的噪声参数是否相同?μ V

    问题2,

    ad1299的 PWDN 模式用于降低功耗。 客户发现 vcap1电压在进入 PWDN 模式后不会保持。 唤醒后、需要5s VCAP 来稳定。 时间太长、不适合客户对1秒采样和断开1秒的需求。 您有解决方案吗?

    问题 3,

    Vcap1是指数据表、与100 uF Tan 电容器连接。 该电容是否可以减小? 如果减小?、建议值是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 不会/不能披露有关此方面的更多信息。 但是、欢迎客户使用 EVM 进行评估。

    2./#PWDN 不是为了降低功耗-

    ADS1299数据表确实显示了低功耗待机模式-

    3.Datasheet /用户指南不建议更改 Vcap 、因为 Vcap 可能会影响时序图/限制和/或性能中的一些上升和/或下降时间。

    2~3客户需要更改数据表或 EVM 用户指南中不建议的内容、最好至少更改 Δ Σ EVM (或原型 PCBA)并彻底执行 A/B 测试-
    设计人员/工程师需要在做出最终决策之前进行测试、收集数据、研究、分析、验证和验证以及调整、重申/修改。