This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:潜在客户查询

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113034/ads1298r-lead-inquiry

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件: ADS1292R

您好、E2E 专家、

你好。

我的问题是关于一个引线编号 ADS1298R、它支持多达12个引线、并且可编程、但我是否可以将其与  ADS1292R 类似的仅3个引线一起使用?
如果是、请告诉我对该芯片进行编程? 如何做?做什么? 我是否可以将此芯片与 ECG 同时用作微处理器?  

提前感谢您的支持。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、 ADS1298R 只能用于3条引线。

     客户需要参阅 ADS1298R 数据表第25页第9.2节功能方框图和第65页 第9.6节寄存器映射、以启用 他们想要用于采集信号 的通道/可编程增益放大器、并禁用他们不想使用的通道/可编程增益放大器。

     客户将需要使用 uController 或 FPGA 作为主器件、通过数据表第59页第9.5节中列出的 SPI 协议对 ADS1298R 进行编程/通信/接口/控制、并满足第17页第7.6和7.7节中的时序图要求。

     ADS1298R 是一款用于采集和放大 ECG 信号并将模拟信号转换为数字值的芯片(仪表放大器+ ADC)。 它不能用作 uController 或处理器 、因为它没有这种架构或计算能力。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 TT 已标记为已解决、因此我将关闭此 TT。

    谢谢。