This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304M05:用于建模和仿真的 Σ-Δ 调制器和解调器详细信息

Guru**** 2554750 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1304M05, AMC1306M25-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112911/amc1304m05-sigma-delta-modulator-and-demodulator-details-for-modeling-and-simulation

器件型号:AMC1304M05
主题中讨论的其他器件: AMC1306M25-Q1

尊敬的论坛参与者和/或 TI 支持:

是否可以获取用于建模/仿真的 Σ-Δ 调制器的拓扑和滤波器系数?
我已经成功地在 Simulink 中使用了 f2837xD SDFM 模型、但除了 TEC 参考手册中的详细信息、仍然欢迎使用(确认我的模型、因为所示的架构已简化)。

BR、Samuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    您是否在"电气特性"部分中要求了解用于帮助生成性能详细信息的 SINC3滤波器的详细信息? 我不太确定您所指的滤波器系数。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    很抱歉造成混淆。 因此、我主要要求提供调制器的拓扑及其系数(AMC1304M05)。
    例如、在"积分器级联、前馈形式"(R. Schreier 和 G.C.temes、IEEE 出版社《了解 Δ-Σ 数据转换器》、John
    Wiley and Sons 出版物、2003年):  ΔΣ 与中实现的二阶开关电容器前馈 Δ Σ 调制器的概念化相匹配
    AMC1306M25-Q1"


    此外、我还要求解调器的拓扑和系数(f2837xD)、因为技术参考文档再次仅显示简化的架构而没有任何系数(这似乎主要给我带来了调节方面的挑战):

    BR
    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    我现在明白了。 感谢您的澄清。 这是我需要在内部讨论的问题。 我想确保我们拥有这些信息、如果我们拥有这些信息、我需要确保我们能够共享这些信息。 我可能会离线联系您。 是否可以通过您注册 E2E 时使用的电子邮件联系我们?

    至于  f2837xD、我没有此信息。 我会在 C2000微控制器论坛中联系、 让相应的支持工程师来了解该请求。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    好的、我明白了。 如果您能够共享信息、请使用讨论的电子邮件。
    对于 f2837xD、感谢您的提示!

    此致、Samuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    没问题! 我会将此主题标记为"TI 认为已解决"、并将很快联系我们。  

    此致、

    Aaron Estrada