This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304L25:LDOIN 引脚和 VCAP 引脚

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1304L25, AMC1305L25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113986/amc1304l25-ldoin-pin-and-vcap-pin

器件型号:AMC1304L25
主题中讨论的其他器件: AMC1305L25

尊敬的专家:

要在  AMC1304L25和 AMC1305L25之间进行双路设计、 AMC1304L25 LDOIN 是否可以保持悬空、VCAP 是否可以连接到外部5V 或3.3V 电源?

谢谢、

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    要使用 AMC1304L25和 AMC1305L25实现双路设计、我们不建议将引脚6 (LDOIN)悬空。  我们建议使用 LDOIN 和 VCAP 电容器封装、然后使用零欧姆电阻器、根据需要将电源转移到引脚6或引脚7。