This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:VREF 的序列

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111107/dac80501-sequence-for-vref

器件型号:DAC80501

您好!

下面让我确认一下。

*根据数据表、用户可以同时使用内部 REF 和外部 REF。
但是、如果用户想要使用外部基准、用户需要通过 REF_PWDWN 更改寄存器设置。
然后、我有以下问题。

问:如果用户在未设置 REF_PWDWN 的情况下向 VREFIO 输入外部电压,是否有可能会损坏该电压?
(例如、如果用户输入4.096V 作为 REF、由于内部 REF 为2.5V、则回流电流将流向内部 REF 的输出。 我知道该电流的值取决于内部 REF 和外部基准的阻抗、但我不确定是否没有内部 REF 的灌电流规格...)

BR、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部基准可灌入5mA 电流、基准输入阻抗为100K。

    您可以连接外部基准并立即执行寄存器写入、以将器件配置更改为外部基准。 器件将正常工作。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。
    以下问题的答案如何?
    问:如果用户在未设置 REF_PWDWN 的情况下向 VREFIO 输入外部电压,是否有可能会损坏该电压?

    >电流和基准输入阻抗为100K。
    根据数据表、默认启用内部 REF。IO 的输出阻抗定义为0.1欧姆。
    您为什么会描述100K 欧姆(我认为这是用户设置 REF_PWDWN 并更改为使用外部 REF 的情况。)

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不应在外部和内部基准模式下操作器件。当您提供外部基准时、需要通过禁用内部基准来将器件设置为使用外部基准。

    如果应用了外部基准并且长时间不改变器件运行模式、则有可能会发生器件击穿。 我们这次没有进行描述、所以我不能对这一点进行评论。

    我描述的输入阻抗是 REFIO 输入阻抗。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    下面让我确认一下。
    如果用户未设置 REF_PWDWN 时的阻抗为100k Ω、我认为几乎没有机会断开器件。
    由于、如果内部 VREF 的电压差 b/w 为3V (外部 VREF = 5.5V (最大值)- 2.5V)、阻抗是如此高的阻抗、只有"uA"单元电流将流向内部 REF。
    我认为、如果用户未设置  REF_PWDWN 阻抗、则应施加0.1欧姆的电阻。 在这种情况下、来自电源的高电流将流向内部 REF。
    你认为我的看法是什么?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

    您的意见是正确的。  临时电流不会损坏器件。

    谢谢

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    感谢你的答复。

    >您的意见是正确的。  临时电流不会损坏器件。
    您指出哪一个?

    如果用户未设置 REF_PWDWN 时的阻抗为100k Ω、我认为几乎没有机会断开器件。
    2. 如果用户未设置  REF_PWDWN、则应施加0.1欧姆的阻抗。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

    当 REF 断电时、没有损坏的风险。

    2.如果基准和输出缓冲器仍处于通电状态、则输出缓冲器将从外部基准灌入~5mA 的 DAC 器件。  这是有限的、因此不会发生损坏、但这会降低性能、因为器件会因这种额外的功率耗散而发热、并且基准将会产生一些负载。  此外、REFIO 引脚、PCB 和封装上的任何阻抗现在都将具有更高的电流和更大的电压差。  

    我认为不存在损坏风险、因为未超出最大绝对值。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    下面让我确认一下。

    >这是有限的、因此不会发生损坏、  

    我可以从数据表中了解到内部 LDO 具有高达5mA 的灌电流、但是、如果内部 LDO 具有电流限制、我想知道 TI 为何为 ABS 规格上的所有引脚定义输入电流(根据数据表、有针对 ABS 规格输入电流的"流入任何引脚的电流"说明)。

    我认为、如果满足以下条件、器件可能会发生故障。
    外部基准具有超过10mA 的电源电流能力。
    2、除了 REFIO 引脚未设置 REF_PWDWN 之外、没有负载。
     
    您能否重新确认内部基准是否具有灌电流限制?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

    内部基准的输出放大器具有有限的电流驱动能力、因此当您将其连接到具有较高电流驱动能力的电源时、将强制其保持合规性、因为输出将处于短路限制。  这看起来像是输出阻抗的增加。  因此、在这种情况下、您的外部基准将提供4.096V 和~5mA 电流、强制我们的内部基准电压为4.096V。  这不会损坏器件。  如果您的外部基准违反了绝对最大电压(4.096V > VDD)、则 ESD 单元将激活、并且存在损坏风险、因此您必须控制电源定序。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    感谢您的回复和解释。
    我理解您所解释的内容。 如果我有另一个问题、我将打开另一个线程、因此我将关闭它。

    BR、