This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5407:同步运算放大器;同步输出

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113448/ads5407-sync-syncout

器件型号:ADS5407

我正在开发一个项目、其中包括6个 ADS5407 ADC 以及到 FPGA 的映射。 (CLKIN:500MHz)
请告诉我如何为所有这些 ADC 生成 SyncP/N 信号? (如所示、从 FPGA 生成 SYNC 信号并通过 LVVDS 缓冲器连接到 ADS5407 ADC)。  
请给我一个想法。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行检查、并将很快返回给您。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SVJS 您好、

    从 FPGA 生成同步信号是一个不错的选择。

    此致、Amy