This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S021:模拟输入前缓冲器放大器

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121S021, ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112299/adc121s021-analog-input-front-buffer-amp

器件型号:ADC121S021
主题中讨论的其他器件: ADS7042

你(们)好

在当前应用中、NJL7502R 光晶体管直接连接到 LTC2361的模拟输入端子。
选择 ADC121S021而不是 ADI 的 AD 转换器。

ADC121S021模拟输入端没有缓冲器。 可以连接触觉传感器吗?
此外、如果您能引入一种适合作为替代方案的器件、我将不胜感激。
(具有小型封装尤其重要)

注:
起初、我选择 ADS7042作为候选器件、但我将其从候选器件中排除、因为在 AD 之前需要缓冲放大器。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对延迟答复表示歉意。  光晶体管有多种使用方式、可用于控制开关或使用比较器触发操作。 您是否会分享您尝试使用 光晶体管的方式?  您很可能需要 与光晶体管一起使用信号调节电路、但此电路的基础将取决于应用需求。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia San

    请提供评论和帮助

    应用程序的详细规格尚未确定。
    在概念阶段、是否可以实现这些规格。

    我们计划使用电位器调节光晶体管的驱动电流、并使用 ADC 测量电压。
    对电流电路进行了规划、并假设驱动电流为直流信号。

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cafain San

    这是一个正常的用例。 在设计电路时、请注意 ADC 的采样率。  

    当光电晶体管与电位计串联时、电位计的值将决定电路的阻抗。 如果 ADC 以~10kHz 的低采样率进行采样、那么这种情况可能会很好。 但是、如果 ADC 以1MHz 的频率进行采样、则需要使用运算放大器将传感器信号驱动到 ADC。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Cynthia San

    有意义的提示。 我想利用它进行设计。

    请介绍推荐前端中使用的运算放大器(Vcc = 3.3V、RRIO、低偏移和漂移> 10MHz) 。

    非常感谢

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据电源电压和 GBW 进行了快速参数搜索、 列出了四个器件~单击此处~

    但是、我已将此主题重新分配给运算放大器团队、以便对此提供更深入的支持。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cafain、

    以下是具有轨到轨输入输出和10MHz 带宽的更新器件列表。 偏移和漂移的目标规格是什么、以便我进一步细化搜索?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry San

    谢谢你。

    我们将再次查看应用规格并选择器件、因此请届时再次与我们联系。

    此致

    自助餐厅