This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:如何将加速计传感器 BMA280与 AFE4404EVM 配合使用?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404EVM, MSP430F5529, AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121492/afe4404evm-how-to-use-accelerometer-sensor-bma280-with-afe4404evm

器件型号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529AFE4404

我需要使用 AFE4404EVM 采集和保存加速计传感器数据。

按照用户指南、我已将加速计(BMA280)和电容器 C1、C2焊接在传感器板上。 但是、为了能够收集并保存加速数据、似乎需要重新开发固件和 GUI。 这可能需要主控制芯片 MSP430F5529的源代码和 GUI 的源代码? 如何获得它? 或者是否有其他方法来满足我的需求?

 e2e.ti.com/.../How-to-use-accelerometer-sensor-BMA280-with-AFE4404EVM.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ao、  

    我必须了解我们可以在 AFE4404软件方面做些什么。 请允许我24小时与相关工程师联系。  

    此致、
    Nick Z  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ao、你好  

    我们无法理解您的确切问题。  您是否希望通过将 BMA280焊接到 AFE4404 EVM、然后从 AFE4404EVM GUI 读取加速计数据?

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Reply1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ao、  

    AFE4404EVM 页面上提供了 MSP 固件的源代码。  遗憾的是、由于 GUI 没有读取 BMA280所需的 I2C 功能、因此代码中没有任何代码或可扩展性来向 GUI 添加加速计功能。 BMA280更多地作为占位符包含在 EVM 中、尚未经过全面测试。  

    要阅读 BMA280、您必须修改在线提供的 MSP 固件、而不使用 AFE4404EVM GUI 软件。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Reply2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ao、  

    请安装.exe 以访问固件源文件。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ao、你好  

    由于一周多没有得到回应、我必须假设问题  已经解决。  

    请回复此帖子以重新打开该主题。 如需更多支持、请再发帖或通过电子邮件与我联系。  

    此致、
    Nick Z