This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65:抽取块旁路设置

Guru**** 2929640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1125004/ads52j65-decimation-block-bypass-setting

器件型号:ADS52J65

您好!

为了绕过抽取模块并直接接收 ADC 输出、除了抽取模块禁用位外、是否还有任何需要控制的寄存器?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、  

    解调器模块包含抽取模块、降压转换模块和通道压缩逻辑(请参阅图65)。 DEMOD 方框图)。 默认情况下、解调器处于禁用和旁路状态(即 ADC 数据直接发送到输出端)。 这意味着、抽取和下变频块也默认被禁用。   

    如果您想启用解调器但忽略抽取-  

    1.将 SENZ2引脚拉高;将 SENZ1引脚拉低

    2.通过设置 EN_DEMOD = 1和 DIG_CH_EN = 1启用解调器

    3.将 SENZ2引脚拉至低电平。 当 SENZ2引脚被拉低时、解调器块的不同设置被编程、包括 DEC_BYPASS = 1 (用于旁路抽取)

    4.完成所有相关编程后、将 SENZ1和 SENZ2拉至高电平

    谢谢、

    Karthik