Other Parts Discussed in Thread: AFE4960
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4960 你(们)好。
我有关于 AFE4960 SPI 接口的问题。
ECG 使用 AFE4960、主 MCU 使用 Qualcomm 芯片。
要测量 EEG 波形、需要进行 SPI 通信、但通信无法正常工作。
如果我在 EVM 板上使用 MCU 以外的芯片、它是否仅使用 I2C 接口而不是 SPI 接口?