This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7863A:器件型号 ADS7863ARGER 需要 LTSpice 模型

Guru**** 2503185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7863A, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124849/ads7863a-require-ltspice-model-for-part-number-ads7863arger

器件型号:ADS7863A
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你(们)好

 我们需要 ADS7863ARGER 的 LTSpice 模型、因此请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavik、

    由于该工具的最终用户许可协议(EULA)问题、我们无法向您提供 ADS7863A 的型号。 话虽如此、我们为 ADC 提供的模型仅限于前端模拟采样/保持部分。  我们提供了详细信息、以确保您的前端驱动电路能够在 ADC 的给定采集时间内正确地使模拟输入趋稳。  如果为您提供适用于 ADS7863A 的 PSpice 或 TINA-TI 模型、我们肯定会为您提供帮助。