This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7823:当我们将其与3.3V 搭配使用时、可提供外部基准电压。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7823
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124533/amc7823-external-reference-voltage-when-we-use-it-with-3-3v

器件型号:AMC7823

我将3.3V 的 AMC7823用于 AVDD。

我们可以使用2.5V 外部基准电压吗?

或者、我们是否只需使用1.25外部基准电压?

如果我们使用2.5V 外部基准电压、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VREF×2大于 AVDD、则会产生较大的满量程误差和增益误差。  当超出基准条件时、即使在理想5V 范围的3.3V 电压下、DAC 线性度也无法得到保证。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢您回答我的问题。

    我还在规格表中确认了外部反向电压范围。

    当 AVDD 为3V 时、它从1.20VTO 1.28V 写入数据。

    因此、我将决定使用内部基准电压。