This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820:输出电压误差公式

Guru**** 2782965 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123682/dac8820-equation-of-output-volatge-error

器件型号:DAC8820

您好!

根据 DAC8820数据表中的图42、我正在考虑使用 DAC8820IC、OP277UA 和 REF5010I 的 DAC 电路。
此外、我还将显示该电路的输出电压误差。

我想询问此电路的输出电压误差 culate 方法。
我认为我将使用以下公式来计算输出电压误差。
如果以下条件存在问题、请告诉我。


<公式>

输出电压(包括误差)= VREF (10V +/-0.05%) X (数字代码/32768 -1)+ DAC 输出电压误差+ OP277 (I/V 转换)输入失调电压(+/-100uV)

* DAC 输出电压误差:双极零标度误差(最大+/-8LSB)+满标度增益误差(最大+/-16LSB)+相对精度(最大+/-1LSB)+ DNL (最大+/-1LSB)

此致、
网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、网状网络、  

    让我与我的团队进行仔细检查、我将回到您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mesh、

    请参阅本文档的第4页(非缓冲 R2R DAC 的误差计算–使用 DAC11001A 的示例)、其中应提供对您问题的良好解释。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Illia

    感谢你的答复。
    我检查了您推荐的文档。
    我将根据本文档计算 DAC 电路的输出电压误差。

    此致、
    网状网络