This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:浮动 SENx 引脚安全?

Guru**** 2502095 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124637/dac81404-floating-sensenx-pin-safe

器件型号:DAC81404

您好!

我想使用 DAC81404、它具有接地感应功能。 因此、SENSENx 引脚应从用户连接器上的模块中引出。
在正常应用中、用户随后将用一条单独的线连接 SENx 引脚与地。
SENSEPx 引脚不会被使用、因此被连接至电路板本身的 DAC 输出。

如果用户错误地忘记连接 SENx 引脚(从而使该引脚悬空)、会发生什么情况?
这是否会以某种方式损坏 DAC81404或导致未定义的行为?
SENSENx 引脚是否应通过弱下拉电阻下拉?

此致、
Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    如果将 SENx 保持悬空、那么基本上已经将接地缓冲器从 SENSEN 引脚的反相增益转到了 REFGND 的单位增益缓冲器。如果引脚悬空、则没有损坏的风险。

    谢谢

    Paul