This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:正弦滤波器衰减

Guru**** 2515930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124492/ads131e08-sinc-filter-attenuation

器件型号:ADS131E08

当基频为60Hz 时,我对测量40次谐波感兴趣, 我理解的是正弦滤波器信号衰减  在2.5KHz 输入信号(谐波信号)下很高 , 我想了解 ADC131E08对40次谐波信号的信号衰减补偿。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    感谢您的发帖。

    ADS131E08中的 Sinc3滤波器响应将随输出数据速率而变化。 通常、数据速率应配置为超出所需信号带宽、以最大程度地减少数字滤波器的衰减。 如图23-27所示、滤波器响应在数据速率的倍数处具有陷波、而响应在调制器频率的倍数 Fmod 处重复。 滤波器的-3dB 带宽为0.262*FDR。 为了测量60Hz (~2400Hz)的40个谐波、您需要9.6kHz 或更高的数据速率、以将数字滤波器衰减限制在-3dB 以下。

    此致、

    Ryan