This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353-Q1:SPI SDO 数据发布边缘

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123931/ads8353-q1-spi-sdo-data-launch-edge

器件型号:ADS8353-Q1

大家好、  

我的 SPI SDO 数据锁存边沿测试结果与数据表相反。  

我的测试显示 SDO 锁存边沿是 SCLK 的上升边沿。  

但是、数据表(图7-7.和表10)显示闩锁边沿为下降沿。  

请让我来说明这个问题的根本原因。

BRS、

王淑宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、

    您能否提供 SCLK 频率以及器件的运行方式? 有关器件配置的详细信息将会有所帮助。 此外、如果您可以提供原理图、那将非常好!

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    请参阅我的 SCH 和配置、请帮助我了解 为什么我测试的 MISO 的 SPI 模式与数据表不同?

    请帮助澄清 MISO 和 MOSI 的 SPI 模式。

    SLCK 为8MHz

    寄存器配置如下所示。

    0x86、0x40、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

    只有三个位被置位、所有其它位保持缺省值。  

       

      通道  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、

    感谢您提供更多详细信息。 回顾一下您提供的示波器捕获、我看到在8clk 周期的突发中、SCLK 间歇性提供。 这是为什么? 您能否提供从 CS 下降沿到 CS 上升沿的恒定 SCLK?

    此致、
    Aaron