This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:ADS7828存在疑问

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122703/ads7828-ads7828-doubts

器件型号:ADS7828

你(们)好

ADS7828的相关信息、该 ADC 是一款具有 I2C 接口的8通道 ADC。

如果在原理图中、我将使用下面的8个电路获得8个0/4~20mA 电流输入、其中传感器的20mA 输出确实会在100R 采样电阻器上生成2V 电压。 从该电阻器到 ADC 输入、有一个22K 的限流电阻器(当前)、我希望由于模拟输入泄漏而降低该值、因为我考虑到在输入"I-in"的最坏瞬态情况下、 在几微秒内、它可能会在100R 电阻器上产生最大65V 的电压尖峰。 我假设 ADS7828模拟引脚内部存在一个连接到正电源轨的钳位二极管(是/否?)。 我的问题是该电源轨是 VCC 引脚还是 VREF 电压。 如果我知道流经内部二极管的最大电流(估计值)是多少、如果确实存在的话。 最初、我计划使用内部2.5V 电压基准。

编辑:根据数据表、TBU 器件的驱动时间最多为1us。

此致、
耶弗森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    有内部 ESD 保护、应该有二极管进入 VDD 和 GND。 但是、该结构专用于 ESD 事件、因此确保器件不会在超出最大输入电压规格的状态下运行至关重要。 这似乎是这样,但我只是想强调一下。 至于输入电流、我相信我们通常建议输入电流不超过10mA、因为这是内部二极管的额定电流。 理想情况下、电流应保持在< 10mA 的水平。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron。
    非常感谢。

    假设100R 采样电阻器和10K 串联电阻器的最大峰值电压为65V、即使我不考虑内部 ESD 二极管从模拟引脚到+VDD 的压降以及+VDD 电压本身、在我的情况下也是3.3V:
    - 65V/10K = 6.5mA (<10mA)

    数据表显示了此原理图、其中+VDD 引脚上的5欧姆串联电阻为:

    我将使用它、如下所示:

    您是否发现任何问题?

    数据表如下图所示。 正输入端的最大电压将为+VDD+0.2、我不确定+0.2V (Vin <+VDD+0.2)是否由从模拟引脚到 VDD 的内部 ESD 二极管上的压降保证。 或者、如果我可能需要为每个模拟输入添加一个外部二极管、这会使事情变得复杂、因为0.2V 是非常小的电压并且电路板空间受限。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    0.2V 电压的增加来自内部 ESD 二极管本身。 大于 VDD +0.2V 的模拟输入将正向偏置内部 ESD 二极管、而这正是我上面提到的10mA 电流限制的来源。 我认为、理想情况下、最好对每个模拟输入引脚添加保护以格外谨慎、但如果您能够限制电流、我认为这是可以的。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron。

    对于 ADS7828、如果使用内部2.5V 电压基准并为其提供3.3V 电压、那么模拟输入也达到3.3V 时是否有任何问题?但绝不超过3.3V? 也就是说、Vin_channel = Vsupply = 3.3V、VREF = 2.5V?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    没有问题! ADC 将在模拟输入大于2.5V 时饱和、但不存在损坏风险。 持续使用 Vin_channel > Vsupply + 0.3V 将引起一些损坏问题。  

    此致、

    Aaron Estrada