This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4242:在错误电压下削波

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1125472/ads4242-clipping-at-wrong-voltage

器件型号:ADS4242

数据表显示 ADC 可以处理2Vpp 信号、但实际上 ADC 会削波、只能处理1Vpp 信号。 我将使用具有信号发生器的 ADS4242 EVM 板作为输入。 输入信号通过运算放大器产生差分输出、ADS4242的 VCM 连接到放大器的 VCM 输入端。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    此 EVM 上的默认放大器具有10dB 的增益、相当于√10、其增益约为3.2V/V 我想此 EVM 上由于双平衡-非平衡变压器设置而产生的输入损耗会导致~4dB 的损耗、这会将通过放大器的总输入增益设置为6dB = 2V/V 您可以通过调整 Rf、Rg 的值将增益调整为较低的值。

    此致、Chase