This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8311:MSL 级别错误的数据表信息

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124885/dac8311-msl-level-wrong-datasheet-information

器件型号:DAC8311

除了旧的威胁、我还想在这里得到函馆。 之前的用户告诉您、此器件的 MSL 1降级到了2级、请参阅您的数据表。 TI 答复说这是一个错误、需要更正。 因此根本不会降级。 现在、查看您的网站、它仍然显示此器件的 MSL2。 我们在标签上收到了 MSL 1级的器件、那么现在哪一项是正确的? 感谢您的快速回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我认为数据表和网络信息尚未更新。 您收到的部件上的 MSL 标签正确。  

    我将与 Paul (来自 旧线程)再次核实更新的状态。  

    最棒的

    Katlynne