This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1281EVM-PDK:为什么 GPIO3为高电平? -我需要双极模式。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1281, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124398/ads1281evm-pdk-why-is-gpio3-high---i-want-bipolar-mode

器件型号:ADS1281EVM-PDK

为什么 GPIO3为高电平? -我需要双极模式。

我有 ADS1281 EVM PDK 套件。

我将在双极+/-2.5V 模式下使用它。

我在 ADS1281 EVM 上发现 GPIO3为高电平、这是(后置逆变器 U8)禁用稳压器并将 ADC AVSS 线路短接至0V。

(这会破坏我的外部 VA 电源(+/-5V)和基准(+/- 2.5V)-实际上会破坏我的-5V -然后将我的-2.5V REF 翻转)。

GPIO3由 MMB0 PCB 上的东西控制。 修订版 D 2009。 BOM 修订版 F

我认为 MMB0必须感应-5V 电源轨(双极模式)并将 GPIO3设置为低电平。 还是其他问题?

如何使 GPIO3变为低电平? 我是否缺少链接?

我将使用外部电源来实现+/-5V VA 模拟和外部5V 数字。 我没有安装 J13A (+VA 至5V)或 J13B (+5VA 至5V)链路。 我的 MMB0布局与手册不匹配、并且手册对于设置这两者的正确方式不是很清楚。

谢谢

Peter Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    在应用各种双极性电源之前、您是否拥有 ADCPro 软件并已成功从 GUI 连接到 EVM?  MMB0需要通过 GUI 感应硬件、然后才能将 GPIO3设置为低电平以"启用"系统。 MMB0版本无关紧要、因为进入接头的所有信号在其它版本之间是相同的。 如果您对其物理连接方式犹豫不决、请随时发送图片、但我相信我们需要先连接到 GUI。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    感谢您的回答。 这些信息很有用。

    因为我需要在系统启动时有更多的确定性.....

    我删除了 U8 (逆变器)并在引脚5和引脚4之间添加了一个0r 0603电阻器。 非常容易操作。

    这现在可确保我始终以双极模式启动。

    ----------

    就在我的最后一部分

    我使用的是+/-5V VA 模拟的外部电源和5V 数字的外部电源。

    我没有安装 J13A (+VA 至5V)或 J13B (+5VA 至5V)链路。

    我的 MMB0布局与手册不匹配、并且手册对于设置这两者的正确方式不是很清楚。 也没有原理图。

    您能否告诉我设置这两个链接的适当方法?

    谢谢

    Peter Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    不确定您是否找到了 MMB0原理图、但我在以下文章中找到了该原理图: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/775258/faq-what-documentation-is-available-for-the-mmb0

    您的目标是确保从外部正确为器件和 MMB0供电? 我相信您的操作是正确的。 您需要将+5VA、+VA (用户指南中的+10V)与+5V 或+5VDC 分开、然后移除这些跳线。 但您仍需要+5VDC 为实际的 MMB0板提供电压、因此它会产生+1V8VD 和+3.3VD。  

    您可以随意将原理图与之交叉参考、并让我知道您的想法。   

    最棒的

    Cole