This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:K 参数

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1125474/adc12dj5200rf-k-parameter

器件型号:ADC12DJ5200RF

表7-24显示了 K 参数[min:Step:Max]。  

我想确认步骤是乘法还是加法。 最小值 x 步长或最小值+步长。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    步骤是添加。  

    例如 K=4:2:256表示 K=4,6,8,10,12,14,16...250,252和254。  

    此致、

    Neeraj