This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE2256EVM:可以使用单个 COF 适配器?

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE2256EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1125061/afe2256evm-single-cof-adapter-usage-possible

器件型号:AFE2256EVM

您好!

AFE2256EVM FPGA 板仅在连接了前端电路板 CofA 和 COFb 的情况下工作、这是正确的吗?

是否有方法只能在安装了一个 CofA 或 COFb 适配器板的情况下工作?

非常感谢您的支持。

此致、

OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olaf、  

    我已将您的问题通知相关工程师。 他们将在接下来的48小时内回复您。  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olaf、

    是的、您的观察结果是正确的。 这是由于 FPGA 固件设计所致、与器件本身无关。

    FPGA 等待来自两个器件的有效数据。  因此、EVM 不会使用单个器件捕获数据。 为了避免这一问题、您可以修改 FPGA 代码以忽略第二个器件数据;或者只需将两个数据 FIFO 重新映射到 单个器件输出)。