This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:SLPA018

Guru**** 2390855 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124675/tx7332-slpa018

器件型号:TX7332
主题中讨论的其他器件:OPA211JFE150

大家好、

您能否查看以下客户咨询?

我们被 TI 指向"slpa018"(www.ti.com/.../slpa018.pdf)。 我们发现、能够在小于50kHz...15MHz 的带宽下实现具有高输入阻抗的前置放大器非常有趣、并且已经将电路集成到演示器中。 对于我们的应用、我们已将电路更改为3.3V。
随附原理图(输出电路可替代 TI-AFE 的输入)。 如果我们能够就我们的适应问题发表意见,我们将感到高兴。

e2e.ti.com/.../JFE150_5F00_OPA211_5F00_002_5F00_GAIN.pdf

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、  

    您能否详细介绍 一下客户正在考虑的 TX7332 (具有集成传输波束形成器的32通道三级变送器)的应用或用例?  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、它适用于光电超声波设备。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、  

    我需要更多信息来评论客户请求-  

    1.您能否分享客户系统的方框图? 任何电路原理图也将非常有用。  

    2.他们是否考虑在发送路径或接收路径中使用此电路?  

    3.如果是接收路径,它们在源阻抗、最大信号摆幅、信号带宽和噪声方面要达到的规格是什么? TI 拥有 涵盖电力、噪声和集成垂直市场的超声波接收 AFE 的全面列表。  

    4.如果是发送路径、它们是否需要线性放大器或脉冲发生器。 在最大/最小发射电压、最大输出电流、传输带宽方面、他们尝试满足哪些规格?  

    如果其中一些详细信息很敏感、我们可以通过电子邮件继续对话。  

    谢谢、

    Karthik