This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:模拟输入泄漏、AVDD >DVDD?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124973/ads7138-analog-input-leakage-avdd-dvdd

器件型号:ADS7138

你好。

我将使用 ADS7138、我对此有2个问题、 很清楚。

(1) DVDD = 3.3V 且 AVDD = 4.096V 是否正常? 也就是说、AVDD 是否可以大于 DVDD?

(2)请查看下面的图片、它来自数据表的第8/90页。 我将使用全部8个输入作为模拟输入。 问题是、当引脚用作模拟输入时、最大输入泄漏也是100nA?

此致、

耶弗森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是我的电流原理图。

    未更正所示决议的信息。

    e2e.ti.com/.../PCB_2D00_SX_2D00_L_5F00_06_5F00_sch_5F00_01.pdf

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeferson、

    1. AVDD 和 DVDD 电源可设置为 建议运行条件表中指定范围内的任意值。 AVDD > DVDD 是有效用例。
    2. 模拟输入泄漏电流主要是由于模拟输入端的 ESD 保护二极管。 100nA 泄漏电流也适用于模拟输入配置。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    我已经查看了 ADC 连接的原理图。 电源去耦看起来正常。 该原理图中不包含 I2C 信号的上拉电阻器、我假设这些上拉电阻器位于原理图中的其他位置。

    建议在模拟输入端使用电荷反冲滤波电容器。 您可以参阅 EVM 原理图中的建议原理图(图30)。 您可以使用 模拟工程师计算器 来计算合适的 RC 值。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rahul。

    非常感谢。

    I2C 上拉电阻位于另一个原理图页面中。

    如果我不在模拟输入端使用这些电容器、会发生什么情况? 由于我的电路板空间非常有限、因此可能没有足够的空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    ADC 的最大采样率需要限制在450kHz 左右。

    原理图中的外部信号源电阻分压器需要驱动 ADC 的采样电容器(12pF)。 外部阻抗(R)和 ADC 的采样电容(C)将形成一个时间常数(τ)的 RC 电路。 为了实现12位精度、 需要 ln (212)、即8.3时间常数。 如果外部阻抗为7.5kΩ Ω、1τ= 7.5kΩ Ω x 12pF = 90ns。  因此、12位精度所需的总稳定时间将为90 x 8.3 = 749ns。

    在标准 I2C 模式下、ADC 的转换时间为1400ns。 最大可实现速度为转换时间+采集时间 、即1400ns + 749ns = 2149ns、即 465kHz。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    非常感谢您的解释。

    实际上、我忘记更好地解释 ADS7138在此设计中的使用、我们不是使用它来实现高采样率、而是因为它是一个在市场上仍然很好的器件型号、主要是由于此原因以及它的功能。

    我们只需要每个单独的模拟输入每秒1K 个样本、这就足够了。 可能在最大5k 个样本/秒的情况下(考虑到每个单独的输入)、但每个单独输入上的1k 个样本/秒应该非常好。

    因此、如果我不将电容器放置在模拟输入端、我认为没有问题、对吧?

    此致、

    耶弗森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jefferson、

    在1ksps/channel 时、对于7.5kohm 源阻抗、不使用电荷反冲电容器是可以的。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    但对于7个电流输入、GND 有100R 分流电阻器、它们与模拟输入之间有22K 限流电阻器、大于7.5K、但也不应出现问题。

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    22kΩ Ω 阻抗~3倍、因此12位稳定的最小稳定时间将增加到 2.25μs μ s。 最大采样率为1400ns (转换时间)+ 2250ns (稳定时间)、即275kSPS。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、非常感谢。

    当您计算出高于最大采样率275kSPS 时、这是否意味着每个通道上的采样率为275kSPS? 或者、如果读取8个模拟通道、275/8 = 34.3kSPS 每通道? 那么、如果读取8个模拟通道、则每通道最大为275kSPS 或34.3kSPS?

    此致、

    耶弗森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    我计算出 ADC 内核速度为275kSPS。 该速度将在所选的模拟输入通道数之间进行分频。 如果所有8个通道均已定序、则每通道的速度将为275kSPS/8。

    此致、

    Rahul