This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S051:CS/保持低电平行为

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121S051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1125748/adc121s051-cs-kept-low-behavior

器件型号:ADC121S051

大家好、

美好的一天!  我们对 ADC121S051有疑问。 我们 已经看到数据表、ADC121S051需要 CS/下降沿来执行转换、并且 CS/可能会在新转换之前长时间保持低电平。


但在这种情况下(CS/保持低电平)会发生什么情况,例如在 SDATA 引脚上? 如果 CS/在转换后保持低电平或高电平、SDATA 输出引脚上会有什么不同?  

如果 CS/引脚在一个未定义的时间段(比如说10s)内保持低电平、会发生什么情况?
提前感谢您的支持。  
此致、
Jonathan

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、  

    当 CS 保持高电平时、我不会看到问题、因为器件将不会启动转换或获取输入信号。 但是、当 CS 长时间保持低电平时、需要注意的是您将实现的采样率。 最小采样率为200kSPS。 因此、请注意这一点、如果您没有违反该规范、则不会出现任何问题。 如果您确实违反了该规范、我无法肯定会发生什么情况、因为通常很难预测器件行为、但遇到意外器件行为并不会超出正常范围。  

    此致、

    Aaron Estrada