This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:12.5Gbps 的线路速率

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ5200RF, ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1125509/adc12dj5200rf-line-rate-at-12-5gbps

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

第一

我想确认以下几点、即在12.5Gbps 线路速率(Fbit = 12.5Gbps)下运行 ADC12DJ5200。  

这意味着

在 JMODE0/2中、Fclk (采样时钟)为3125MHz、在 JMODE11/22和 JMODE5/7中为5000MHz

在 JMODE0/2中、当 F = 8、K = 4和 n = 10时、Fsysref 可以是3.90625MHz

在 JMODE11/22中、当 F = 2、K = 16和 n = 10时、Fsysref 也可以是3.90625

他们是对的吗?  

2

在表7-24中、它表示第8步 K = 16分钟。 而 ADC12DJxx00 GUI 的 JMODE11配置文件中的 K 为20。  

哪一个是正确的 K 参数、16或20? 16 + 8不等于20。  

3号

在哪里可以找到 ADC12DJ5200的 JMODE 19及更高版本配置文件、例如 JMODE 22。  

slac745a 只有 JMODE0至18。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    sysref 的计算看起来正确。  

    ADC12DJ3200和 ADC12DJ5200RF 之间的 K 值不同。 对于 ADC12DJ5200RF、JMODE11中的 K 值20无效。

    您应该会看到 ADC12DJ5200RFEVM GUI。  

    这是用于下载 GUI 的链接。  

    https://www.ti.com/lit/zip/slvc767

    此致、

    Neeraj