This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600:JESD 通道速率计算

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1125600/adc12qj1600-jesd-lane-rate-calculation

器件型号:ADC12QJ1600

您好!

我的客户将使用 ADC12QJ1600并进行设置、方法是在数据表的表9-15中选择其中一种 N=12位工作模式。

请告诉我们如何计算每个 N-12位工作模式的 JESD 通道速率。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    JESD 通道速率可通过将表中显示的 R 系数与时钟速率相乘来计算。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    您能否提供具有以下 ADC 采样率的一种情况的示例通道速率值?

     - ADC 采样率= 1GHz、无抽取块

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JH、请参阅下面的计算。

    此致