This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:如何检查 AFE4403EVM 套件固件的运行情况

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4403EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124421/afe4403evm-how-to-check-the-operation-of-the-afe4403evm-kit-firmware

器件型号:AFE4403EVM

是否可以操作 AFE4403EVM 套件、在固件源代码中设置断点以及检查应用操作与固件操作之间的关联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    虽然固件源可修改、 在固件源代码中使用断点并同时使用 EVM GUI 只能通过在 EVM 上使用带有 MSP 固件的 TI Code Composer Studio 的标签连接器逐步完成 MCU 编程来实现。   


    但是、如果您想了解如何 使用 MCU 配置 AFE、EVM 安装文件夹中的脚本信息可能会有所帮助。 默认路径:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE4403EVM GUI\Documentation  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    如果可能、
    在固件源代码中使用断点
    我想同时使用 EVM GUI。

    什么是 EVM 的标签连接器和 TI Code Composer Studio?
    是否有人在某处写下解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、  

    通过 JTAG 连接和 Code Composer 逐步完成 MSP 的操作、您应该能够在运行 EVM GUI 时了解 MSP 的操作。  

    Code Composer Studio 是一种集成开发环境(IDE)、支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。 更多信息:  https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO-MSP 

    EVM 板上有一个用于 JTAG 通信的连接器、我用红色圆圈标出。 下面是一些有关在 MSP430上使用 JTAG 系统的详细信息。 https://www.ti.com/cn/lit/an/slaa763/slaa763.pdf 

    请问您为什么认为这是必要的? 如果我了解您希望在 MSP 固件代码中使用断点的原因、我们可能会为您提供更好的方式来与 AFE 进行交互。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    是否需要 JTAG 连接调试探针以进行步进操作?
    是否可以仅通过计算机上的 USB 连接进行连接?

    为什么有必要?
    为了准备创建用于控制 AFE 的固件、
    这是因为我想使用 EVM 来检查一个 AFE 命令与 AFE 的实际输入/输出信号之间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不会、 在 code composer 中会出现 STEP 功能、但如果 您对 AFE GUI 软件步进时的器件功能感兴趣、JTAG 将允许您观察 MSP430的波形。  

    有关将 JTAG 与 MSP430搭配使用的更多信息: https://www.ti.com/lit/pdf/slau320 

    但是、如果您对 AFE 如何响应命令更感兴趣、则最好对 AFE 本身进行探测。  

    此致、
    Nick Z