This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118-Q1:如何处理未使用的 ADC 通道

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1125906/ads1118-q1-how-to-deal-with-unused-adc-channels

器件型号:ADS1118-Q1

您好专家。

您能否帮助解释如何处理未使用的 ADC 端口? 上拉或接地、有何差异? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hangjie,

    实际上、有 2类选项:连接到已知的非零电压(首选 VDD 或 VDD/2)或连接到 GND。

    由于多路复用器的设计方式、连接到 GND 将导致毫微安级的电流从输入中泄漏。

    连接到 VDD 或 VDD/2不会导致泄漏、但布局布线会很麻烦。 不需要上拉电阻器、但一些客户决定添加电阻器、以便在电阻器连接到的 VDD 轨发生变化时限制输入电流。 因此、上拉电阻器可提供额外的保护、但不是必需的。  

    最棒的

    Cole