This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70501:DAC-DATA

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC70501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122636/dac70501-dac-data

器件型号:DAC70501

您好!

在数据表中、DAC 数据寄存器说明 DAC70501:DATA;13:0]、0、0

这是否意味着需要 在实际14位数据之前在 LSB 处添加两个"0"?

此致、

Harris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器大小为16位、DAC_DATA 为14位。 数据格式基本上是 MSB 左对齐。

    例如、满量程、14位为 FFFC  

    您的理解是正确的

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 但是,我还有一个问题,就是我们能否 只需发送 DAC 值命令就更改 DAC 值,或者需要先设置另一个寄存器(使用默认设置)? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能更详细地解释一下吗? 我没有得到这个问题。
    它取决于电源、您使用的是内部基准还是外部基准等

    您能否共享原理图?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路使用内部基准(但也可配置为与外部基准一起使用)。  

    如果我想更改 DAC 输出, 可以通过简单地发送一个命令来完成它,例如1000 0111 1111 1100吗? 或者在更改 DAC 输出值之前需要设置其他寄存器?。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图中 VCC 电压的值是多少?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harris、

    默认情况下、器件配置为异步更新。  这意味着您只需向寄存器0x08发送24位 SPI 命令(寄存器地址+数据)即可。  DAC 将直接更新。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul。感谢您提供的信息。 然而、我最后一个问题是、如果 I SPI 信号振幅为3.3V (DAC VDD 为5V)、DAC SPI 接口是否仍然能够正常工作。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只要逻辑高电压大于器件的特定 VIH 电压电平即可。

    谢谢、

    Paul