This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:PGA 设置为1、但读数为高电平的4倍

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1246

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123410/ads1246-pga-set-to-1-but-readings-are-4-times-to-high

器件型号:ADS1246
主题中讨论的其他器件: REF5020

多年来、我们一直在使用 ADS1246、目前没有任何问题、但最近我们遇到了许多过驱的器件。

我们检查了模拟(-2.8V、+2.8V)和数字(3.3V)电源电压以及外部基准电压(2.046V、REF5020)、情况正常。 模拟输入电压也符合预期。 我们发现 ADC 的读数恰好比预期高4倍。 我们的结论是、PGA 设置可能不正确。 寄存器03设置为0x02、应设置20SPS 和 PGA=1。 我们检查了 SPI 接口、并将正确的位(0x43、0x00、0x02)发送到芯片。 当我们将模拟输入减少4倍时、器件工作正常。

有什么想法吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎 ADS1246:出厂调整的问题 在某种程度上是相关的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    ADS1246 AVDD 上的差分电源电压范围指定为5.25V、因此不允许在5.6V 的电压下运行器件。 这实际上超出了 ADC 的绝对最大工作条件、因此您可能会通过施加这些电压来损坏器件。 在这种情况下、可能会发生意外行为、这可能因批次、器件而异。

    我知道您说过、您已确认在 WREG 命令期间将正确的位发送到 ADC。 是否在 WREG 之后读回寄存器设置以确认它们是否正确加载?  

    在您链接到的帖子中、工程师从第三方经销商处购买了器件。 因此、我们无法保证其性能、工程师应将其问题提交给经销商。 如果您想在器件上提供顶部标记、我们可以尝试跟踪它们的来源。 请提供相关器件的图片。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的支持。

    我不知道如何将电源电压漏至高电平、即使在数据表中找到了5.5V 电压、但仍然为高电平。 准备一个具有+-2.5V 电源和未使用芯片的电路板...

    还将修改 SW 以读回 WREG、目前仅检查 SPI 总线。

    这些器件标记为:

    ADS1246

    U7K  G4

    C6XD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请告诉我更新是否会产生任何影响、或者您是否能够成功读回寄存器。

    您能否向我发送设备顶部的图像? 此外、您是否想分享您从何处(以及何时)购买它们?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须向采购部门核实芯片的来源...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank、我将深入探讨这一点、看看我是否可以追溯此器件的沿袭。 同时、如果您可以找到它们的来源、或者您在更改后对电路板的技术性能有任何更新、请告诉我

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须亲自动手使用新的 LDO、才能将 差分电源范围降至建议 的5.25V 以下、现在我们得到了+-2.5V。 还更改了固件以读取 FSC 寄存器。 我们使用未使用的 ADS1246制作了4块新电路板、结果是:ADC 仍被系数4过驱动、FSC 包含:0xFFFFFFC0。

     作为下一步、我们将尝试向 FSC 写入0x400000、看看是否可以获得正确的读数、尽管工厂校准将会消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Frank 的更新。

    我们方面的更新:ADS1246顶部标记表明您的器件不是由 TI 制造的。 因此 、我们无法为这些产品提供任何进一步的支持。 相反、请与向您出售这些器件的任何人联系。

    我希望他们能够为您解决这些问题、或者至少为您提供替换产品。

    布莱恩