This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:CSB 是双向的吗? (SPI 写错误校正)

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1125757/dac161s997-is-csb-bidirectional-spi-write-error-correction

器件型号:DAC161S997

在数据表中、不清楚在通信错误的情况下 CSB 信号的行为方式。

从数据表(SNAS621A)中、可知8.5.1.3.1 SPI 写错误校正:

如果回送指示发生了通信错误(请参阅
图13)、CSB 引脚保持低电平并重复之前的写入命令。

CSB 是否要从微控制器保持低电平、或者 DAC 是否自行下拉 CSB? 在第二种情况下、微控制器引脚必须配置为开漏。

感谢您的支持。

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    我同意这项草案措辞不明确。 CSB 只是一个输入、因此用户必须将 CSB 保持在低电平并重复之前的写命令。  

    一种更好的方式来表示该段:
    如果回送指示发生了通信错误(请参阅
    图13)、将 CSB 引脚保持在低电平并重复之前的写入命令。

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好卢卡斯

    感谢您的回答。

    Mario