This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7066:ADS7066

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1125789/ads7066-ads7066

器件型号:ADS7066

我有 ADS7066芯片和 ADS7066 EVM。 该芯片在与 EVM 平台和 TI 软件一起运行时工作正常。 当我们将芯片连接到系统中时(从平台上拔下 EVM 并连接到我们的电路、即 Rasberry PI 4)、我们可以将 RST 发送到寄存器1。 我们将读回0、然后对任何寄存器的后续写操作将始终返回在通道0上采样的值。 我们没有对器件进行编程以开始获取或设置通道0。  是否缺少启动序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的发帖。 您能否绘制一张示意图或图片、说明 Raspberry Pi 板的 ADS7066EVM 子板之间的连接? AVDD、DVDD 和 GND 是否正确连接到 ADS7066并在器件引脚处按预期进行测量?  

    此致、

    Ryan