This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7028:具有 RMS 模块的 ADC

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7138, ADS7028, ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1126133/ads7028-adc-with-rms-module

器件型号:ADS7028
主题中讨论的其他部件:ADS7138、 ADS7128

大家好、

我们的客户正在寻找 一款能够以与 ADS7028类似的方式输出真正 RMS 电压的 ADC。 他需要 的输出分辨率高于 ADS7028、建议用于气体浓度测量或高精度应用。 我已经检查了 ADC 产品下的参数搜索工具、但没有使用 RMS 模块筛选器件的选项。  除了 ADS7028、ADS7128和 ADS7138、我们是否还有一个具有 RMS 模块的 ADC 以及一个 SPI 接口?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    ADS7028输出16位 RMS 值、您  还在寻找多大的分辨率?  我不知道精密 ADC 产品系列中包含 RMS 模块的任何其他器件。