This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-EP:所有8个通道的 SPI 数据输出不一致。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, ADS1278, THS4524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1125123/ads1278-ep-spi-data-output-is-not-consistency-for-all-8-channels

器件型号:ADS1278-EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137ADS1278THS4524

大家好、团队、  

我正在尝试将 ADS1278与 TMS570LS3137 MibSPI 连接、我看到 SPI 输出的一些不一致的输出。

我的设置是使用 THS4524以2V 输入驱动 ADC、并且在 ADC 引脚上测得的电压电平输入差分电平为2V、并且它也很稳定。

输入为2V。 我尝试从 SPI 读取数据、我看到以下行为、

从通道-01中、当我从调试器模式读取时、我将获得稳定的输出(2V)、但对于10个读数、一旦我可以看到一些偏差、例如1.5V 或0.8V。但模拟输入在2V 时仍然保持稳定。

对于通道03至04、我在3或4个读数的输出中会出现偏差。 但是、其他通道05至08无法从 SPI 数据获取一致性输出、也无法获得许多偏差、例如、由于我的输入为2V、有时会显示负值。

请告诉我是否可以获得一些帮助来解决此问题?

谢谢、  

Venugopal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venugopal、

    您能否提供 ADS1278的原理图、以便我了解您是如何连接和配置 ADS1278的?

    此外、TMS570和 ADS1278是位于彼此靠近的同一 PCB 上还是位于不同的 PCB 上?

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith Nicholas、您好!  

     TMS570和 ADS1278位于同一电路板中且彼此靠近。 距离也不超过2到3cm、我们使用两个具有两条不同 SPI 总线的 ADC。

    我们在两个 ADC 中看到相同的行为、请参阅下图了解原理图。

    ADC:

    控制器:

    ADC 设置如下(通过使用硬件跳线完成):

    F-CLK:27MHz

    格式:[001] SPI-TDM-Fixed

    模式:[01]高分辨率

    ClKDIV:[1]高电平

    测试:[00]正常转换器运行

    我希望这些详细信息将帮助您进行更多分析并提出任何解决方案。

    谢谢、

    Venugopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venugopal。

    请确认 AVDD=5V、DVDD=1.8V、IOVDD 典型值介于1.8V 和3.3V 之间。  此外、请确认 F-CLK=27MHz 并且是连续的、并且具有与 IOVDD 相同的电压电平。  此外、为了在转换周期内将所有数据移出、SCLK 最好为13.5MHz 或27MHz。

    强烈建议在加电后将/SYNC 引脚置为有效并且所有电源电压都已稳定。   这可确保所有内部数据转换器的器件复位和同步正确。

    最后、请使用逻辑分析仪或示波器捕获整个 SPI 帧、包括/DRDY、SCLK 和 DOUT1、以帮助进一步调试。

    谢谢!

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、  

    我们已解决问题、问题的原因是先前同步始终处于切换状态。

    目前、我们已更改为在每次单次采集时重置同步。  

    现在、我们可以在 不丢失单个数据的情况下获得 ADC 数据输出一致性。

    我们也进行了小的更改:模式我们更改为低功耗模式、我将在检查高分辨率后更新为您。

    感谢您的支持。

    Venugopal B