This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM6678:SPI 总线争用问题

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1126177/tmdsevm6678-spi-bus-contention-problem

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM6678ADS131E08

我正在使用 TMDSEVM6678 EVM、 我想使用 ADS131E08 EVM 的 PH1 80引脚连接器上的 SPI 引脚(CS1)建立 SPI 传输。

但是、根据工程师 Cole 的建议、他认为 ADS 没有问题、而是 TMS320C6678存在 SPI 总线争用问题。 我知道 TMS320C6678EVM 的 CS1连接了 FPGA 和扩展连接器、但我从构建建议中取出了 R202、为什么总线争用仍然存在问题?

在这里、我使用 SCLK、MOSI、CS 连接 DSP 和 ADC。 然后分别测量了 MISO 获得的波形。

当我使用 SCLK、CS、MOSI 和 MISO 连接 DSP 和 EVM、 但 MISO 输出三种高电平类型时、DVDD 在大约1.8V 时保持稳定、高电平应该是第二种情况。  

因此、Engineer Cole 向我建议 DSP 存在 SPI 总线争用问题。