This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000:低相位噪声时钟解决方案

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2541, ADC12J4000, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1126099/adc12j4000-low-phase-noise-clocking-solution

器件型号:ADC12J4000
主题中讨论的其他器件:LMX2541LMK04828

您好、论坛我们计划使用 ADC12J4000和 LMX2541的4GHz 时钟、因为此 LMX 现已上市。

当我们集成 ADC 样本以从本底噪声中发出非常微弱的信号时、建议使用什么时钟解决方案/滤波?

我们目前正在考虑使用时钟缓冲器(射频放大器)、带通滤波器(BFCN-4100+)和平衡-非平衡变压器(BD3150N50100AHF)来实现正弦时钟。

LMX 的时钟源是 LMK04828。

此致、

Erik Bjerkaker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eirki、

    我将其移至计时组。

    LMK 器件正常。 我不确定 LMX PLL/VCO 是否是一个不错的选择、我宁愿使用一个具有足够相位噪声的良好独立 VCO 等。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    我们下周再见。

    Ajeet、

    请帮助评论。

    此致、

    Jennifer