This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1601:是否有 ADS1601芯片的 EVM 或参考设计?

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1601, ADS1602, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123557/ads1601-is-there-evm-or-reference-design-of-ads1601-chip

器件型号:ADS1601
主题中讨论的其他器件: ADS1602ADS127L01

你(们)好  

    是否有 ADS1601/ADS1602芯片的 EVM 或参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rain、

    感谢您关注 ADS1601和 ADS1602。 遗憾的是、我们没有适用于这些器件的评估平台。

    您是否实际需要1.25 MSPS 的全数据速率? 我们有一些较新的器件、其功耗仅为功耗的一小部分、SNR 和 THD 性能显著提高。 ADS127L01可通过宽带频带 FIR 和 SINc3数字滤波器选项提供高达512kSPS 的采样率。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan

    感谢您的推荐、但客户需要超过1M SPS 的采样率、因此 ads127不合适;

    此外、如何选择 ads1206的 vrefp、vrefn 和 VMID 功率? 基准源的电流不够(vrefp 和 vrefn 的内部电阻为300 Ω)、LDO 的精度受纹波影响。

    报错笔记 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rain、

    了解数据速率要求。  

    外部基准电压的典型配置为 VREFN = 1V、VMID = 2.5V、VREFP = 3V。该器件还具有内部基准、可充分驱动调制器采样级。

    此致、

    Ryan