This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB46EVM:反相 SYNC~极性?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB46EVM, ADS42JB49, ADS42JB46, ADS42JB49EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1125803/ads42jb46evm-inverted-sync-polarity

器件型号:ADS42JB46EVM
主题中讨论的其他器件: ADS42JB49、 ADS42JB46、 ADS42JB49EVM

我在这篇文章 中看到:https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687965/ads42jb46evm-adc-not-outputting-cgs-and-ila-sequences ADS42JB46EVM 使用的同步极性与 JESD 标准相反。 使用  ADS42JB46EVM、我发现它仅在我反转同步极性时有效。 如果我在设计中使用 ADS42JB49、还需要反极性吗?  我在 ADS42JBx9数据表中看不到任何指示同步极性反转的内容、下面数据表中的表格似乎表明同步极性符合 JESD 标准。

谢谢、

Sharon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharon、

    感谢您的支持! ADS42JB46的数据表与您从-49中提取的数据表具有相同的表、因此这可能并不能告诉您所有信息。 再看一下、两个数据表在有关 JESD204B 标准的章节中几乎完全相同、也就是说、它们似乎都声称自己尊重它。

    我将查看我是否可以在实验室中跟踪 ADS42JB49EVM 以进行测试。  Jim S.仍在团队工作、我会直接问他、但他目前正在休假。 我将在明天尝试向您提供更新。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharon、感谢您的持续耐心。

    好的、看起来它们确实遵循相同的反相方案。 参考 ADS42JB46数据表中的图4和5、并将其与 ADS42JB49数据表中相应的相同图74和75进行比较。 两个器件中的 CGS 和 ILA 模式匹配。

    -JB46:

    -JB49:

    您需要反转极性才能使其正常工作。 希望这对您有所帮助!

    -德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的回答。 这些图与低电平有效的 SYNC~的 JESD 标准相匹配。 但是、我链接的帖子所示以及我在 EVM 中观察到的是 EVM 同步实际上是高电平有效的、因此与46和49数据表中的所有图表所表示的相反。  

    谢谢、Sharon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharon、  

    我不确定谁在使用此数据表、但这些数据很可能是从之前的数据表复制/粘贴的、并且未更新。 上一篇文章的答案(器件 SYNC 处于高电平有效状态)将适用于该器件、因为它位于同一器件系列中。

    此致、Chase