This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:LCLK 和 ACLK 相位对齐问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1126473/ads5294-lclk-and-aclk-phase-alignment-problem

器件型号:ADS5294

您好!

设置位 D5和 D6寄存器0x42时遇到问题。 无论 我要设置-<0:0)、(1:1)等位、对齐方式似乎都是<1:0>

问题是位15寄存器0x42必须置位、以便 D5:D6生效。

数据表中错误地指出位15不能被置位。 请解决这个问题

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LT、  

    感谢您标记此错误。 我们将在下一个数据表修订版中对此进行更新。  

    谢谢、

    Karthik