请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS5294 您好!
设置位 D5和 D6寄存器0x42时遇到问题。 无论 我要设置-<0:0)、(1:1)等位、对齐方式似乎都是<1:0>
问题是位15寄存器0x42必须置位、以便 D5:D6生效。
数据表中错误地指出位15不能被置位。 请解决这个问题
谢谢、
左
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
设置位 D5和 D6寄存器0x42时遇到问题。 无论 我要设置-<0:0)、(1:1)等位、对齐方式似乎都是<1:0>
问题是位15寄存器0x42必须置位、以便 D5:D6生效。
数据表中错误地指出位15不能被置位。 请解决这个问题
谢谢、
左