This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7028:再次选择不支持源代码的另一个 TI 器件

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2518, ADS7028, ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124757/ads7028-once-again-another-ti-part-with-no-source-code-support

器件型号:ADS7028
主题中讨论的其他器件:TLA2518、 ADS7038

另一位用户询问了此器件的源代码示例。 该线程已锁定(不确定原因)。 那么、开始新的

上个月、我有2个项目都使用 TI ADC。  

1) TLA2518

2) ADS7028

它们都没有源代码示例。 TI 无法提供代码来支持您的客户、这一点我感到非常遗憾。  

很显然、您必须编写代码来测试它、因此请共享它。 即使是一些基本的东西也会帮助加快速度。 当 TI 对这些请求做出响应时、会得到一个答案、表示有一个.h 文件可用。  

这会使它变得更糟。 因为我们知道、由于您有头文件、因此您的也必须有源文件、但不愿意共享它。 没有意义!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    我们进行了搜索、并在非常相似的器件上找到了源代码。   ADS7038具有代码、此器件与 ADS7028 https://www.ti.com/lit/zip/sbac294非常相似。 提供示例源代码无疑是我们需要改进的领域。  我们目前正在努力为传统器件以及新器件提供更多代码示例。  我对这一缺陷表示歉意。  为了让您知道、我们使用图形发生器类型的设备测试这些器件、因此我们通常没有微控制器源代码。  我只提到这一点、因为我希望您知道、如果我们有它、我们会提供它。  我希望 ADS7038代码对您有所帮助。

    此致、

    艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我决定使用 AD7328。 FWiw、这就是产品页面的显示方式。 甚至有源等。 与 TI 的页面不同。  

     www.analogue.com/.../ad7328.html