This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE44I30:自动 LED 直流消除校准

Guru**** 2983920 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE44I30EVM, AFE44I30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1126138/afe44i30-calibration-for-the-automatic-led-dc-cancellation

器件型号:AFE44I30

您好!

我正在执行数据表中第8.3.5.3.2节中的"8.3.5.3.2自动 LED 直流消除校准"。 但是、我 认为我做的事情不正确、因为我返回的代码字有时似乎是错误的。

例如、我从 FIFO 中读取的值为 :16529817、16529698。 这将导致计算:

CALIB_AACM_LOOP:0x000fff
CHANGE_OFFSET_AACM:0x001e1c

但是、在其他时候、我会得到更"正确"的音量、以千位为单位。 例如、我还看到了 FIFO 中的4743、4721、这会导致:

CALIB_AACM_LOOP:0x000fff
CHANGE_OFFSET_AACM:0x000009

是否有办法检查我是否已正确执行此校准的步骤? 例如、我不确定是否正确设置 了 IOFFDAC_PH 和 USE_AMB_DAC_for_LED。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、  

    欢迎来到 E2E 设计论坛!  

    这是在 AFE44I30EVM 上还是在您自己的电路板上? 此外、 您能否在测试 PPG 时共享输出波形?

    我想重点介绍 AFE44I30数据表中的第9.2.2节详细设计流程、因为它提供了有用的指南来确保您获得尽可能最佳的结果。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这在 AFE44I30EVM 上。 当您说输出波形时、我假设您是使用正常的相位定义运行、而不是使用校准波形?

    以下是应用校准的输出波形:

    和未应用校准的波形:

    我已附加电子表格工具的输出、用于生成设置。

    谢谢、

    Jonathan

    编辑:已删除设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、  

    您的 PPG 波形似乎与典型 PPG 波形相反。 这就是为什么在峰的另一侧出现了微药缺口的原因。  

    出现奇数 PPG 波形的一个常见原因是 ADC 饱和、因此降低增益和/或失调 电压应该有所帮助。 这也会关闭 AACM 校准环路、因此让我们看看在消除 环路之前可以对原始 PPG 信号本身执行什么操作。  

    或者、您可以通过 从某个固定阈值电平中减去原始数据来对其进行数字反相、然后查看输出是什么样的。

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于反相波形-我已附上我用于此帖子的 PPG 设置、以及评估套件文档的屏幕截图(slau828.pdf 中的图3-7)、我认为哪一项看起来是相对相同的?

    PPG 读数(TIA1-3 -单位为 mV)

    评估套件用户指南的屏幕截图:

    设置:

    谢谢、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    由于 这是一个受限设备、因此随着我们越来越深入地了解工作、我需要我们将此对话移至离线状态。  

    我刚刚给您发送了一封电子邮件。  

    此致、
    Nick Z