This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:ADS1278电压基准输入电流

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1126568/ads1278-ads1278-voltage-reference-input-current

器件型号:ADS1278

直流电压基准输入电流是否等于直流基准电压输入(Vref = Vrefp - Vrefn)除以基准输入阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    是的、没错。  ADS1278平均基准输入电流将为 Iavg=Vref/Zref。  在高速模式下、Vref=2.5V、f-CLK=27MHz、您可以预期平均直流电流为 Iavy=2.5V/0.65kOhm=3.85mA。

    如果以不同的时钟频率运行、请使用图71中的公式计算输入阻抗:

    其中、Fmod 在表6中提供:

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用