This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1602:ADS1602 SNR 测试软件

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1126351/ads1602-ads1602-snr-test-software

器件型号:ADS1602

根据以下链接、我知道没有 ADS1602 EVM。

ADS1601:是否有 ADS1601芯片的 EVM 或参考设计? -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

根据以下链接(slau147)、我知道早就应该有 ADS1602 EVM 了。

https://www.mouser.com/datasheet/2/405/slau147-123954.pdf

我想知道您如何测试 ADS1650的 SNR? 可能有一个软件可以从 EVM 读取并显示 SNR 结果(如下所示)。

您能提供软件下载链接吗? 让我在 PCB 上测试 ADS1650的 SNR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    TI 的模拟工程师计算器可用于计算和显示 FFT 结果、包括 SNR、此处下载 IT CAB 。 下面是屏幕截图 fyi。

    为此、您必须执行该操作

    • 对电路板上的 ADC 应用干净的满量程输入正弦波、然后捕获原始数据。
    • 根据指定的数据文件格式将原始数据加载到数据分析工具包页面中、可通过单击"帮助"进行检查。

    此致、

    戴尔