This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1000:40ºC μ A 温度下的奇怪值

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1000, LM35, LMT87

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1126735/ads1000-strange-values-at--40oc-temperature

器件型号:ADS1000
主题中讨论的其他器件: LM35LMT87

您好!

我们将 ADC ADS1000与 LM4132EMV-3.3/NOPB 搭配使用、以生成 ADS1000的电源和基准电压。 我们还有一个模拟多路复用器 TMUX1208PW、从7个要读取的模拟信号中选择一个。 我们每10ms 从一个差分模拟输入进行一次测量。

在电路板加电(冷启动)至少为40ºC μ s 之前、一切看起来都正常。 在此温度下、ADS1000提供的 NTC、LM35和 LMT87值为2047 (对应3.3V)。 LM35电压应为950mV、我们的读数为3.3V、风速计应为1至-1mV、我们的读数为65mV。 当我们在电路板工作时升高温度时、PCB 上的温度接近18ºC ̊ C 时、这些值会从这些错误的读数传递到正确的读数。 值得注意的是、风速计读数从65mV 变为-1mV、从一个瞬间变为另一个。

我要附上多路复用器、ADC 和2个 NTC 的原理图。 所有模拟信号电路都非常相似。 基准电路已被移除、ADS1000直接提供给3.3V 电源轨。 行为是相同的。 在40ºC ̊ C 的温度下、您是否发现此行为的任何原因?

谢谢!

此致、

Vítor μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitor:

    确定一些组件值/名称有点困难。 是否可以以更好的分辨率上传新图像?

    关于 您的主要关注点、我首先要指出的是、您在器件可运行的绝对最低温度的最边缘运行。 虽然器件仍应正常运行、但我想知道器件在哪种受控环境下运行? 您是否在烤箱内进行测量? 环境温度的精度如何? 由于 ABS 最低温度为-40C、我担心会发生轻微的温度变化、并且温度低于-40C。  

    此外、您是否能够在电路板上进行调试? 您说温度传感器输出应该是特定的值、但您是否在 ADC 的输入引脚处测量过、以排除任何其他外部电路受到负面影响?

    此致、

    Aaron Estrada