This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE10004EVM:使用 AFE10004EVM 软件时未检测到 Python 2.7

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1126871/afe10004evm-python-2-7-not-detected-when-using-afe10004evm-sw

器件型号:AFE10004EVM

大家好、

调用脚本工具时、我的客户会收到一条错误消息、指出未检测到 Python 2.7。 他们下载了 Python 3.10.6、因为它是最新版本、2.7被列为停产。 EVM 应该与较新版本的 Python 配合使用、还是应该下载不受支持的版本2.7?

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    不需要、它将需要 Python 2.7。  需要注意的一点是、许多 Windows 10计算机似乎无法很好地使用 Python 脚本工具。  虽然我们可以在大多数时间内使其正常工作、但我们通常建议客户使用我们的简单"负载配置"和"保存配置"来满足一些自动化需求。  python 工具仅支持通过文本名称进行寄存器读取和写入、通常不允许客户在自动化方面具有充分的灵活性。

    我一直在禁用较新产品评估软件中的 python 脚本工具。

    谢谢、

    Paul