This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:NCO 频率

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1127253/adc12dj5200rf-nco-frequency

器件型号:ADC12DJ5200RF

1。

表 7-130显示 FNCO = FREQA0 * 232  * FADC、同时还显示 FREQA0 = 232 * FNCO /FS。

它们在方程式 FREQA0与  FNCO 之间看起来不匹配  

FADC = FS、对吧?

2.

在 FS = 5GHz 时、默认 FREQA0 = 0xC0000000的 NCO 频率是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、是 FADC = FS。

    FNCO = 3750MHz。  

    0x223被设置为0xC0

    0x222设置为0x00

    0x221设置为0x00

    0x220设置为0x00

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    哪一个是正确的? 谢谢你。

    如果 FNCO = FREQA0 *  232  * FADC、  

    然后、FREQA0 = FNCO  /(232  * FADC)

    2.如果 FREQA0 = 232 * FNCO /FS。

    然后、FNCO  =(FS *  FREQA0)/232

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neeaj、

    哪一个是正确的、上面是1或2。

    它们在  下面的表7-130中不匹配、

    其表述为  FNCO = FREQA0 *  232  * FADC、如果是、 FREQA0 = FNCO  /(232  * FADC)不如下。  

    它还显示 FREQA0 = 232 * FNCO /FS

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是正确的公式。  

    2.如果 FREQA0 = 232 * FNCO /FS。

    然后 、FNCO  =(FS *  FREQA0)/232

    此致、

    Neeraj