This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8578S:引脚详细信息与 IC 的规格不匹配

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H, ADS8578S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1127725/ads8578s-pin-details-are-not-matching-with-the-specifications-of-ic

器件型号:ADS8578S
主题中讨论的其他器件:ADS8588H

尊敬的先生:

我计划在我的定制 PCB ADS8588H 上使用 IC。 由于不可用性问题、我已经检查了替代方案、发现 ADS8578S 是 Digikey/mouser 上提供的替代方案。 我已经浏览了 ADS8578S   数据表、发现引脚32和33通过其14位 IC 指示为 DB-14和 DB-15。

因为我已经完成了 PCB 制造。 我是否可以将 ADS8578S 放在 ADS8588H  封装中、并取消改变与微控制器的任何控制引脚连接?

数据表: www.ti.com/.../ads8578s.pdf

此致、

Rajesh BN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beesetty、

    是的、它们完全兼容。 请注意 、您将在 ADS8578S 的 DB2~DB15引脚上看到14位数据、LSB 在 DB2引脚上。

    此致、

    戴尔